Trane apresenta a RTXC, nova bomba de calor ar-água com tecnologia de compressor de parafuso

A Trane RTXC oferece eficiências de aquecimento e arrefecimento líderes de mercado, controlo de capacidade contínuo e desempenhos fiáveis graças à tecnologia de compressor de parafuso Trane

Bruxelas, 4 de maio de 2021 – A Trane®, fornecedora líder global de soluções e serviços de conforto interior e uma marca da Trane Technologies, apresentou hoje a RTXC, a sua primeira bomba de calor ar-água europeia com tecnologia patenteada de compressor de parafuso. Oferecendo eficiências líderes de mercado, fiabilidade de renome do compressor de parafuso e amplo mapa operacional, a RTXC cumpre os requisitos de arrefecimento e aquecimento de conforto robustos e de alto desempenho em toda a Europa.

A tecnologia do compressor de parafuso da Trane permite que a bomba de calor RTXC controle continuamente a sua capacidade, o que aumenta significativamente a estabilidade da temperatura da água. O desempenho é gerido pelo controlador adaptativo Trane Tracer™ UC800, que pode manter a unidade em funcionamento apesar das condições e ocorrências mais exigentes, quando outras unidades simplesmente desligariam.

Prédios de escritórios, hospitais, hotéis e outros edifícios que exigem um sistema de arrefecimento e aquecimento de conforto com eficiência energética podem agora beneficiar da eficiência líder de mercado Trane RTXC. Com eficiência até 20% melhor do que unidades concorrentes e nível de coeficiente de desempenho (COP) de 3,5, a Trane RTXC oferece custos operacionais mais baixos e reduz a intensidade energética do edifício. O mapa operacional líder de mercado e a capacidade de fornecer 55 graus Celsius de aquecimento a uma temperatura ambiente tão baixa quanto -10 graus Celsius tornam a RTXC uma solução ideal para aplicações de aquecimento de conforto em toda a Europa.

Erik van Oossanen, gestor de portefólio na Trane Europa: Na Trane, continuamos a aumentar o número de opções e tecnologias para os nossos clientes, criando oportunidades para aumentarem a eficiência dos seus edifícios. As bombas de calor ar-água movem a energia do ar ambiente para o edifício, fornecendo energia renovável e ajudando a reduzir tremendamente a intensidade energética dos edifícios. Com o lançamento da bomba de calor ar-água RTXC baseada no nosso compressor de parafuso de renome, estamos a dar mais um passo nessa direção.

As principais características da nova bomba de calor Trane RTXC incluem:

  • Compressor de parafuso patenteado da Trane e 380 a 770 kW de capacidade de aquecimento e arrefecimento contínuos.
  • Eficiência líder de mercado e mapa operacional que fornece operação da bomba de calor e água quente até 55 °C a uma temperatura ambiente até -10 °C.
  • Classe A em arrefecimento e aquecimento com eficiência de carga total
  • Tecnologia renovável alimentada a ar com menor pegada de carbono em comparação com tecnologias que recorrem a combustíveis fósseis
  • Sistema de recuperação parcial de calor, permitindo aos clientes redirecionar o "calor livre", ao mesmo tempo que fornece arrefecimento de conforto.
  •  A bomba de calor ar-água RTXC estará disponível com R134a e R513A.

 

# # #

Acerca da Trane

A Trane – da Trane Technologies (NYSE: TT), uma empresa inovadora nas questões climáticas globais, cria ambientes interiores confortáveis e energeticamente eficientes para aplicações comerciais e residenciais. Para obter mais informações, visite www.trane.eu ou www.tranetechnologies.com.